This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:带MSP430 LEA模块的FFT的摇摄窗口

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642889/ccs-msp430fr5994-hanning-window-for-fft-with-msp430-lea-module

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想就我一直遇到的问题寻求您的帮助:

我想在我自己的FFT应用程序中使用汉宁窗口。 在DSP库的FFT示例源中,我只找到了Hamming窗口的示例,而我找到的文档不够详细,无法从中了解我需要了解的内容。  

initHamming()函数是否可以修改为采用汉宁格式?

您是否了解用于实时频率滤波的MSP430 LEA模块的具体示例? (时间范围-窗口- FFT-频谱修改- iFFT -信号建立(重叠)时间范围)

感谢您的帮助,

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Laszlo,

    我不确定我是否完全理解您的问题,但可以修改initHamming()函数,以最适合您的应用程序需求。 下面是一些我认为在尝试理解锤击窗口的用途时有用的资源:

    以下几个示例展示了执行FFT时LEA的功能:

    我还想向您介绍 《DSPLIB用户指南 》,该指南提供了许多非常有用的信息,介绍如何使用LEA以及它的限制和支持的API。 如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Caleb Overbay