This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642713/msp432e401y-msp432e401y

部件号:MSP432E401Y

您好,

请告知哪个部件可以支持 mbed (基于  32位 ARM Cortex-M 微控制器的互联网连接设备的平台和操作系统)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI SimpleLink MCU通过 SimpleLink MCU生态系统为TI RTOS和FreeRTOS提供支持

    客户可以自由地在TI产品上使用他们选择的任何软件组件进行开发和使用,但我们目前只能通过 SimpleLink SDK支持上述操作系统选项。   

    此致,

     Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想说明一下,是否有任何MCU支持mbed?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    母鸡,
    SimpleLink生态系统提供编写您自己的代码所需的支持,以支持TI-RTOS和FreeRTOS以外的其他操作系统和框架,但“开箱即用”,不提供mbed支持。 SimpleLink MCU平台中的所有设备都是如此。 (简短回答-不是,不是开箱即用。 您必须编写自己的代码,使我们的驱动程序适应该生态系统)。