This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在RTOS中切换任务?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629595/switching-tasks-in-rtos

主题中讨论的其他部件:CC1310

资源资源管理器中的示例显示的是不同的,但每次都有一个特定的任务。 实际应用程序项目始终同时运行不同的任务。 在RTOS中协调多个任务是一种典型的方案,并遵循典型的规则,即使任务不同。 示例无法显示竞争执行的解决方案,可能是Rx任务和Tx任务,但也可转移 到其他类型的任务? 这样的代码模板对我来说可能是一个有用的支持,但大概对许多RTOS初学者来说也是一个有用的支持。 感谢您的回复。

弗朗茨,此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Franz,

    您使用的是哪种设备和软件包? 互斥锁示例显示了两个任务。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,您好!
    器件:CC1310开发套件;软件包:CCS 7.3 ,rfEasyLinkRxd_CC1310DK_7xD_tirtos_CCS和来自同一示例类型的Tx版本,swic_CC1310DK_7xD_tirtos_CCS,tirtos_builds_CC1310DK_7release_CCS。 感谢您的关注!
    弗朗茨。