This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB控制器与MSP430F5529的区别

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629492/msp430f5659-differences-in-usb-controller-from-msp430f5529

部件号:MSP430F5659
主题中讨论的其他部件: MSP430F5529

您好,

我们正在推出基于MSP430F5659的新设计。

我们正在配备'5659的主板上使用用于MSP430F5529的USB驱动程序堆栈。 当然,我们已经更改了CCS中的链接程序脚本和CPU类型。

我们不能让MSP430F5659器件枚举,我们只能得到一个USB中断,然后再也不能。 我无法在内存映射或数据表勘误表中找到任何差异。

任何人都可以提出建议,说明USB控制器的任一部件之间是否存在明显差异。 如果硬件正确,我会假设一个设备的USB堆栈可以在另一个设备上工作。

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F5529 MCLK的最高频率为25 MHz,而MSP430F5659的最高频率为20 MHz。 不知道所用的XT2值和PLL设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你们的超快回复!

    你对20MHz的看法是正确的,我不知道为什么我们没有赶上那个。

    我们仍然没有USB响应,我认为我们需要更深入地了解FLL设置。 此时,我认为不可能在6569上使用24MHZ XT2,并且USB的频率为48MHz,MCLK的频率为20MHz。 我想我们需要转向4MHz振荡器。

    谢谢
    太棒了!