This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:关于从MSP430F1611过渡的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629414/msp430f5659-questions-about-transition-from-msp430f1611

部件号:MSP430F5659

大家好,

我有一位客户在他们的产品中使用1611,他们决定需要更多闪存。 他们希望继续升级到5659以及新的CPUXV2内核。 他们对这种过渡在移植和发展方面的表现有一些疑问:

1.传统MSP430内核和CPUXV2之间有何区别? 我们查看了TI网站和论坛,但没有找到太多信息。

2.为1611开发的固件是否可以在5359上正常运行,或者需要或修改某些代码才能在新内核上运行。 我们目前使用C编程。特别感兴趣的是UART,SPI,DMA和计时器。

3.我们能否使用同样的工具? 我们目前 在  IAR嵌入式工作平台上开发应用,并为MSP430使用德州仪器(TI)调试器。 CPUXV2是否为编译选项?

4.根据我们对数据表的审查,我们相信,5359中提供了1611的所有外设(两个UART,8x12b A/D,2x12b DAC,4线JTAG,2x16位计时器, 3通道DMA)。  有没有5359没有的块/功能,我们应该考虑解决这些块/功能?

5.是否有任何申请须予检讨的资料?

 


谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    下面是一个应用说明,您可能会发现它有助于了解新的CPU内核与传统内核(slau391e)。

    由于是不同的设备系列,必须重新编写固件以支持更大设备的新引脚/端口分配和时钟系统。 下面是一个迁移指南,虽然它与您参考的迁移不完全相同(sla396),但它可能对您有所帮助。

    如果您的工具和IDE是最新的,则它们也适用于MSP430F5xxx器件。

     您列出的所有外围设备都包含在MSP430F5659中,因此这是一个适合您的客户的可行解决方案。

    此致,

    Matt Calvo