This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:MSP430F2013 ADC漂移

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629585/msp430f2013-msp430f2013-adc-drift

部件号:MSP430F2013

大家好,支持!

我的客户正在观察SD16 ADC在不同的微控制器之间的性能差异。
我有客户的完整测试报告,并在需要时提供测试代码。

SD16的设置值为256 over sampling,f_SD为1MHz,采用x16 PGA并使用内部参考电压。 VCC为3.3V

SD16具有此类漂移与温度是否有已知原因?

谢谢,此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alberto,

    如您从数据表中所见,SD16确实存在与其相关的温度漂移。 它具有增益漂移和偏移误差温度系数,增益越高,该系数就越明显。 对于大多数应用,建议在感兴趣的温度下校准SD16。