This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:目标开发板

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430PZ100E, MSP-TS430PZ100, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629404/msp430fr6047-target-development-board

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430PZ100,MSP-TS430PZ100E

大家好,

               是否可以使用用于MSP430的MSP-TS430PZ100对msp430fr6047进行编程? 还是仅MSP430 - TS430Z100E?

此致

Gastón

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关  目标主板与设备的兼容性,请参阅硬件工具用户指南。 表1-1显示了哪些目标板支持哪些特定设备。 由于器件之间的引脚分配不同,它看起来似乎MSP430FR6047仅与MSP-TS430PZ100E板兼容。

    此致,

    Matt Calvo