This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6733:MSP430F6733

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629303/msp430f6733-msp430f6733

部件号:MSP430F6733
主题中讨论的其他部件:MSP-Gang

我正在寻找一种简单而有效的方法来防止芯片被读取/反向工程/修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    JTAG安全锁是否能满足您的请求?

    此致

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    油箱,但在不使用电子保险丝的情况下寻找溶液
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    在不启用eFuse的情况下,您始终可以使用JTAG和读数存储器访问器件。
    您对eFuse有何顾虑?

    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般-是的。 我只是没有找到使用MSP-Gang编程器解锁该内存区域的方法。 如果您有一些示例,请使用程序员的API,这将是您的不满意之处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG锁定/解锁可通过您的自定义BSL来完成,这将清除(写入0字节前)熔丝区域。 或应用程序本身。 将地址0FF80h上的055H字节覆盖为000h。