This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:使用MSP-FET硬件桥的MSPFlasher

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/629218/msp430fr2311-mspflasher-using-the-hw-bridge-of-msp-fet

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件:MSP-FET

您好,

在进行MSP430 BSL时,我们知道使用MSPFlasher作为主机端,并且需要使用 MSP-FET或MSP430“Rocket”作为主机端和目标MCU之间的HW桥接器。

我的问题是:

1>除了为  数据路径输出BSL输入信号和USB<--> UART外,在BSL应用程序中,MSP-FET或"Rocket "还有什么功能?

2>如果没有 上述说明的内容,并且 我可以 自己发送BSL触发器, 我可以使用普通的USB<-->UART电缆来实现BSL功能吗?  

3>您是否有MSP430 Rocket的原理图?

谢谢你。