This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6723:蓝牙标准大小和24位ADC采样

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642562/msp430f6723-bluetooth-stach-size-and-24-bit-adc-sampling

部件号:MSP430F6723
主题中讨论的其他部件:CC2564MODA

团队成员,您好!

希望你好,休息的好。 请参阅以下客户问题:

MSP430F672xIPN:

  1. 此处理器上用于上述模块的典型蓝牙堆栈大小是多少?
  2. 是否可以同时采样24b A2D?

此致,

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 此处理器上用于上述模块的典型蓝牙堆栈大小是多少?

    这是指CC2564MODA - CC256x MSP430 TI蓝牙堆栈。 将使用GATT Profile (GATT配置文件)和HFP Assisted (HFP辅助)模式。

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randhir,Tim,

    1.这在很大程度上取决于使用的编译器,配置文件和模式。 SPPLEDEMO_Lite (使用GATT)采用132 KB ,而HFPDemo则采用147 KB。 双模式蓝牙论坛将能够提供有关预期堆栈大小的更多帮助。
    2. SD24可以同时采样,但在为ISR提供服务或根据BLE开销报告返回值时,可能会遇到延迟。 我建议从SD24IFG触发器进行DMA传输,以降低开销。

    此致,
    Ryan