This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:TA1CTL/TAIE位仍在PUC之后设置

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642332/msp430f5249-ta1ctl-taie-bit-is-still-set-after-puc

部件号:MSP430F5249

大家好,

请 我使用看门狗 并生成一个PUC。

在使用  TA1CTL/TAIE位之后,我可以看到它仍然被设置 (PUC没有重置):  这是因为 只有 POR 重置它吗?

我指的是第53页上的词汇表(-->(0),-(1)  POR之后的情况  )。

感谢您的确认

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “-(0)”的确意味着临时市政局不会将其复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carlo,

    似乎Clemens已正确回答了您的问题,您是否有任何有关设备重置操作的跟进?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan,

    一切都好,谢谢

    不再有问题。

    此致

    卡洛