This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2632:FRAM或RAM//MSP430FR2632

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642389/ccs-msp430fr2632-fram-or-ram-msp430fr2632

部件号:MSP430FR2632

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI社区:

我要对函数进行编程,将变量值存储在(FRAM或RAM?)中 的MSP430FR2632,并且应该能够从读取值(FRAM或RAM??) 重新启动n ü µC后。 是否有代码示例说明如何在(FRAM或RAM)中读/写变量值?? 对于此项目,我使用的是代码编写  器版本:6.2 .0.0.005万。

提前感谢您!

哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试从web的工具和软件文件夹中名为msp430fr243x_framwrite.c的代码示例。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致
    Lukas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lukas:

    感谢您的回答!

    我还有一个问题,即在重新启动微处理器后,如何 使用代码编辑器读取内存内容? 包括屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需在内存浏览器中键入要以十六进制格式读取的地址。
    请检查数据表中的地址范围。

    此致
    Lukas