This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:Energia支持?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639801/msp-exp430fr2433-energia-support

部件号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他部件:Energia

您好,

MSP-EXP430FR2433是否会添加到Energia支持的主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaun,

    有关 开放源代码Energia平台更新的信息,请访问Energia网站或访问位于43oh的Energia论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaun,

    答案是肯定的,我们本希望上周发布,但我们遇到了一个延迟的小问题,需要解决。  MSP-EXP430FR2433应在第二天或第二天内获得支持。

    ~ç ois Daves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息。 感谢您的跟进,Dave!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚从开发板管理器下载了更新1.0 3,可以确认我的MSP-EXP430FR2433工作正常。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,

    您是否知道该主板是否也将很快添加到Energia Cloud?