This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5524:使用USB功能的最小电压。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642286/msp430f5524-minimum-voltage-to-use-the-usb-function

部件号:MSP430F5524

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
请教我MSP430使用USB功能时可以使用的最小电压吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB需要PMMCOREV 2或3 (与CPU时钟超过12 MHz相同):

    (USB操作需要USB PLL;PLL仅在USB挂起期间禁用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。 我明白了!!

    此致。
    Kaka