This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Captivate设计中心#39;的网页样式

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642273/msp430fr2633-captivate-design-center-s-web-page-style

部件号:MSP430FR2633

你(们)好

是否可以在CDC的Captivate Technology Guide中修改某些视图样式? 我们认为,如果可以折叠此区域 ,则更适合观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    感谢您的建议,请尝试最新版本的CDC v 1.50 ,我们已对其进行了改进。

    此致
    KC