This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528 + PWM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/642029/msp430f5528-pwm

主题中讨论的其他部件:MSP430F5528

我想使用MCU/MSP430F5528来推动直流有刷电机(V = 12,无负载电流2.5A,失速电流25A)。

什么PWM解决方案或部件可以支持它??

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    请参阅 http://www.ti.com/lit/slaa120 ,其中介绍了一个非常相似的应用程序。 此外,请使用关键字“MSP430刷式直流电机”进行Google搜索,以查找其他适用的文章和信息。