This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:RevC或RevD MSP432P401R中的时钟设置为48MHz的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641880/msp432p401r-a-issue-about-clock-settings-as-48mhz-in-revc-or-revd-msp432p401r

部件号:MSP432P401R

尊敬的各位:

我使用以下代码将时钟设置为48MHz:

 cs_setDCOCenteredFrequency (CS_DCO_Frequency_48);

如果我使用RevB设备,没问题。但当我使用RevC或RevD时,代码将在此函数处停止。  

当我添加两个代码时,与 CS_setDCOCenteredFrequency相同,如下所示:

  Flashctl_setWaitState(flash_BANK0, 2);

   Flashctl_setWaitState(flash_Bank1,2);

  cs_setDCOCenteredFrequency (CS_DCO_Frequency_48);

该错误将被调试。为什么RevC或RevD需要添加这些代码,这种方式是否正确?  

您能否分享一些 有关设置时钟的标准示例代码?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amien,

    我不会向Rev B讲话,但闪存等待状态是必要的,因为闪存无法以48MHz写入。 请勿使用Rev B,因为它是试验性硅,不是RTM材料。  

    从数据表中:

    在Rev C/D上,我们改进了闪存等待状态,在写入NRM的48MHz闪存时,只需要1个等待状态。

    以下是一个经过测试的示例,可满足您的需求。  

    e2e.ti.com/.../4010.cs_5F00_dco_5F00_frequency_5F00_tune.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,非常感谢。 :)