Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994
线程中讨论的其他部件:AMC1301, MSP430FR5994, MSP432P401R, TMS320F2.8377万S
我正在实施三相能量计量,要求数据存储时间长达一天,无线和Web浏览器,U和I测量0.2 % (分辨率大于12位)的准确性,32位数字I/O 等。 此外,还将使用隔离放大器AMC1301 (西格玛-三角调制)。
如果我决定选择MSP430FR5994 LaunchPad (12位ADC,内置SD插槽,40引脚),我必须实施外部ADC以达到精度要求。 根据您迄今为止的经验,您在实施此方法或类似方法时是否遇到任何问题? 如果你也有任何建议,我将非常感谢。
另一方面,我在参考设计和其他文档中没有注意到Wi-fi BoosterPack与此LaunchPad模型结合使用。 是否有可能落实这一想法?有哪些潜在障碍?
提前感谢您的参与,
Adi