This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:无法将MSP432 CMSIS设备系列包导入TrueSTUDIO v 8.1 .........0

Guru**** 2603865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641531/msp-exp432p401r-cannot-import-msp432-cmsis-device-family-pack-into-truestudio-v8-1-0

部件号:MSP-EXP432P401R

大家好。


由于某些未知原因,我无法将MSP432 CMSIS设备系列软件包(TexasInstruments.MSP432P4xx_DFP.CMS.1.pack)导入到3.2 for ARM v 8.1 中。 我尝试时似乎什么都没有。 我的"Packs"窗口视图中未显示任何Pack。

根据本页(www.ti.com/.../ATOLLIC),此系列软件包(TexasInstruments.MSP432P4xx_DFP.TrueSTUDIO)应可与3.2 配合使用。

TexInstruments.MSP432P4xx_Dfp.MSP.1.pack (3.2 432P4xx器件系列包)可从以下网址获得:
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
software-dl.ti.com/.../TexasInstruments.MSP432P4xx_DFP.3.2 .1.pack


如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢!


----------------------------------

1.
下面是我收到的一条错误消息:

"15:08:01****更新BlinkLED项目
正在加载RTE配置
加载RTE配置文件'BlinkLED.rteconfig时出错:
MSP432P401R -设备缺失。 未安装Pack:TexasInstruments.MSP432P4xx_DFP
项目更新失败
更新RTE项目时出错"

二.
下面是我收到的另一条错误消息:

"BlinkLED"项目缺少以下软件包:TexasInstruments.MSP432P4xx_DFP。"

3.
我收到另一条错误消息:

"未找到包
请打开CMSIS Pack Manager的观点,以更新之前在Web上的所有套件
正在安装新的软件包,或定义新的CMSIS Pack根文件夹。"

--------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Joe,

    在以前版本的设备包中,我们从CMSIS DFP创建项目时遇到一些问题(换言之,示例失败),但从头开始创建项目应该是可行的。

    不管怎样,让我来看看这个,我会给你回电话。

    谢谢!

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David,我终于弄明白了。 我能够导入Family Pack并构建示例代码。 因此,请不要浪费您的时间立即寻找此解决方案。 我稍后会尝试发布解决方案。 现在,我想知道如何将XDS110调试探头板上的TI MSP-EXP432P401R板与TrueSTUDIO v 8.1 .0配合使用。 还没有运气。