This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2030:ADC24时的模拟最小/最大电平

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641442/msp430i2030-analog-min-max-level-at-adc24

部件号:MSP430I2030

我使用的是SD24内部电压基准和增益调整  2.在表5-19中,VSD24REF的典型值为1.158V。

在表5-21注释(2)处,全刻度范围定义如下:VFSR+=+VREF /增益和VFSR-=-VREF /增益;

我的调整范围是:- 0579 .. +0.579V

我的问题:哪个模拟 值等于8000hex和7FFFhex?

我有点困惑,因为指定性能的差分输入范围被描述为+/- 464mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关与8000hex和7FFFhex对应的模拟值,请参阅设备系列用户指南的表13-1。 这些值对应于+/- FSR。

    数据表中的注释表明,如果您使用的是外部参考电压(可能小于内部参考电压),则不应超过FSR的80 %。 由于您使用的是内部参考电压,因此建议您不要超过0.579 到0.579 的范围。 但是,最大和最小数字输出值将对应于+/- 464mV。 因此,您绝不能完全达到最大值和最小值。

    此致,
    Nathan