This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:LFFT1's晶体频率容差规格

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641388/msp430f5438a-lfxt1-s-crystal-frequency-tolerance-spec

部件号:MSP430F5438A

团队,

我的客户在使用XT1作为低频模式时,要求使用晶体频率容差规格。

其他模拟IC和某些MCU具有此类ppm规格,但MSP430没有此类规格。

什么是MSP430F5438A的LFXT1晶体频率容差规格?

此致,

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当XT1处于旁路模式时,它接受10至50 kHz之间的任何频率。 虽然没有为晶体振荡器模式指定限制,但它们将处于相同的数量级顺序,并且在任何情况下都足够宽,可以接受任何具有标称32.768 kHz频率的晶体或谐振器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ted,

    XT1振荡器晶体频率应为3.2768万 Hz。 晶体数据表中详细介绍了ppm规格,但对MCU操作没有严格限制。 应使用正确的主板设计和负载能力来最大程度地减少错误。

    此致,
    Ryan