This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:USB到MDIO - MDC频率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641212/msp430f5529-usb-to-mdio---mdc-frequency

部件号:MSP430F5529

大家好,

我正在尝试使用USB到MDIO工具将MSP430F5板连接到外部PHY。 不过,我在这样做时遇到了一些麻烦。 当我尝试“Find PHY ID”(查找PHY ID)时,我总是得到“PHY ID X is not available”(PHY ID X不可用)。  

我看到MSP430主板上的MDC频率约为300Hz,这是否是一个问题? 它能否将此MDC频率设置为典型MDIO值2.5MHz?

提前感谢

维根特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vicent,

    是否已验证GUI中的通信端口是否已打开? 假设您有,当您说您始终得到"PHY ID X is not available (PHY ID X不可用)"时,您是否为正在Ping的32个PHY ID中的每一个看到一次此信息? 如果是,则PHY或其连接方式可能存在问题。

    未提供此程序的源代码,因此您将无法对MDC进行固件更改,但也不应是导致问题的原因。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nathans,

    您的假设是正确的,我可以打开端口并通过USB连接到GUI。 当我转到“File”(文件)->“Find PHY ID”(查找PHY ID)时,每个PHY ID都得到“PHY ID X is not available”(PHY ID X不可用)。

    关于连接,在用户指南中指出了以下几点:

    "要正确配置F5系列,用户需要移除位于5V和RTS跳线之间的3V3跳线。 将所需的输入/输出电压连接至J10"处的3V3接头

    如果我所需的电压是3V3,我是否可以将3V3跳线保留在5V和RTS跳线之间? 我已经看到接口在3V3工作的这种方式

    巴西,
    维根特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vicent,

    《用户指南》中的注释指出,如果您要使用3.3V以外的电压,则需要卸下3V3跳线才能正确配置设备。 如果您需要3.3V电压,那么是的,您可以并且应该只保留3V3跳线设置。 这将通过LaunchPad USB连接为设备上的3V3输入供电。

    此致,
    Nathan