This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F427A:MSP430Flasher 1.3 .................15 won和#39;不在Win XP下运行

Guru**** 2379110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER, MSP-FET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640374/msp430f427a-msp430flasher-1-3-15-won-t-run-under-win-xp

部件号:MSP430F427A
主题中讨论的其他部件:MSP430-FasherUNIFLAASH

有编号为16的... 在WIN XP下与1.3 Tm11 MSPFlasher一起工作的MSPFET。

获得了新的MSPFET S/n 17...但不起作用。  经过调查,我似乎需要升级MSPFlasher软件,但新版本显示:“C:\ti\MSPFlasher_WIN.15\MSPFlasher.exe不是有效的1.3 应用程序”

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    很遗憾听到您在下载MSP430-Flasher的更新版本时遇到困难。 正如 E2E所 述,您可以正确地选择下载最新版本的MSP430-Flasher,以便与新的MSP-FET兼容。

    请删除与旧MSP430-Flasher相关的所有文件,然后从链接的网站下载最新版本(1.3 .16)。 下载后,您应该能够将其解压缩,然后以管理员身份运行可执行文件。 如果此过程不起作用,则可能是您的Windows XP兼容性存在问题。 希望这能帮助我,并告诉我您能否正确下载最新版本。

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,
    相同的错误。 我可以下载并安装MSP430闪光灯,但它不能作为32位Windows程序执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫

    我将进一步了解这一点! 您是否考虑过将UniFlash用作编程设备的首选方法? 它执行与MSP430-Flasher相同的功能,但提供了一个方便的GUI。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    我刚刚从我们的工具团队那里听到了反馈,他们告诉我我们不再支持用于MSP430-Flasher的Windows XP,这可以在用户指南(slau654)的第2节中看到。 他们提到此问题很可能是由Visual Studio中的设置引起的。 您可以考虑以下几个选项:

    1)尝试 此论坛条目中提到的变通办法

    2)切换到UniFlash以对设备进行编程

    3)按照用户指南(slau654)的第2节所述,将您的操作系统升级到兼容的操作系统  

    希望这有助于您向前发展!

    此致,

    Matt Calvo