This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:MSP430F5x系列中的定时器D

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/641258/msp430f5172-timer-d-in-the-msp430f5x-family

部件号:MSP430F5172

我对带捕获功能的Timer_D高分辨率计时器感兴趣。

此计时器是否仅存在于MSP430F5x系列中?

我想要一个更大(更多闪存和RAM)的微控制器和Timer_D

MSP430F5x及其计时器D的使用寿命是多少

我正在着手一个项目,每年消耗约40-50万美元,并希望确保它能够继续。

这是讨论这一问题的唯一方法吗?

此致

伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F51xx器件是唯一具有Timer_D外设的系列,其中MSP430F5172的32 KB 内存最多。 路线图中没有计划将来的设备包括Timer_D 与传统器件一样,MSP430F51xx将保持活动状态,并且多年不会停止任何计划。

    此致,
    Ryan