This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:LPM3中的VLO参考更改

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638242/msp430fr2433-vlo-reference-change-in-lpm3

部件号:MSP430FR2433

团队,

在设备数据表第25页中,表5-8正上方的陈述:"当设备从活动模式切换到LPM3或LPM4时,VLO时钟频率降低了15 % (典型),因为参考更改。 这种较低的频率不违反VLO规格"。  

对于粗体文本"引用更改",您能否详细说明此机制的工作方式? 在用户指南(SLAU445)中,图3-1表示VLO具有自己的唯一时钟源。 请您帮助我了解有关VLO在活动与LPM3中的使用的更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表的表6-1来看,我怀疑可能涉及到功率调节器的行为,但我会要求系统团队进行澄清。 由于VLO在LPM4中未处于活动状态,因此该注释更容易混淆。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在后续行动中:

    1. 对于活动模式下的VLOCLK,偏置源始终处于打开状态,但在LPM模式下,仅在采样模式下部分打开。 这将触发泄漏差值和时钟偏移,这仍在技术规格范围内,但注意事项是让客户更好地了解此偏移。

    2.xt1 和VLOCLK可以在LPM4模式上请求,如LPM定义中所述。 设计用于交叉功能和超低功耗(与LPM3相比,在LPM4上可完全禁用ACLK),数据表中添加了一个注释,以描述所有FRAM设备上的此功能。

    此致,
    Ryan