This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2101:MSP430F2001

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639518/msp430f2101-msp430f2001

部件号:MSP430F2101
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIFMSP430WARE

尊敬的先生:

我们无法使用 FET PRO430对MSP430进行编程。 它以前就可以工作了。 在浏览TI论坛时,我了解MSP FET430UIF版本3.07 与CCS V4不兼容。 通过使用版本3.07 ,我们无法通过CCSV4进行调试。  

我已将MSP FET430UIF降级到V2,之后我尝试使用CCS V4进行调试,当时许可证问题出现了。 我们的CCS V4已获得许可。  但我无法使用CCV4和FET430UIF V2进行调试

 我尝试使用FET PRO430进行编程,

 JTAG通信初始化失败消息已出现

谢谢,此致,

Hemantha Kumara N K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这里有几个问题。

    1.这是定制板还是您要起诉的TI目标板?
    2.您是否使用了MSP-FET430UIF附带的默认可值?
    3.您使用的是完整JTAG (4线)还是SPI-bi-Wire (SBW/2线JTAG)?
    4.您是否已尝试下载最新版本的CCS以更新MSP-FET430UIF驱动程序?

    根据最后一个问题,自CCSv7起,CCS不再需要许可证,并且对最终用户免费。 请访问CCS网页(http:/.../CCStudio) 获取最新下载,或访问以下网页获取以前的版本以及免费许可。 (http://.../Download_CCS)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.通过CCSV4可以提供多少个断点?
    2.我们将从哪里获得I2C主代码示例?

    此致,
    Hemantha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    硬件断点由设备上的EEM确定。 对于大多数MAP430s,有两个硬件断点可用。 请查看特定于设备的数据表,了解适用于您设备的确切数据。 CCS可以执行大量SW断点。 我 不知道SW断点的限制是否与CCS版本相关;但是,CCSv5是我使用过的最早的版本。有关详细信息,您必须查看CCSv4用户指南。

    对于代码示例,它们可在TI资源管理器中的MSP430Ware中找到。 TI资源浏览器可在CCS中或 dev.ti.com上找到。 到达后,请选择以下路径。  TI资源浏览器->软件-。 MSP430Ware ->设备-> MSP430F2xxx ->外设示例->寄存器级别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢JH。 在我的设计中真的很有帮助。

    此致,
    Hemantha Kumara N K.