This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:如何配置MSP430FR4133和CC1120射频模块

Guru**** 2585465 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637771/ccs-msp430fr4133-how-to-configure-msp430fr4133-and-cc1120-rf-module

部件号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他部件: CC1120

工具/软件:Code Composer Studio

我有Msp430fr4133和CC1120 RF板,但我不知道如何配置这两个boards.please帮助我并给出一些示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有几种不同的方法可以实现此目的,它们都涉及在两个设备之间建立串行连接,如UART或SPI。 有关示例代码,请参阅CC1120产品页上的“工具和软件”选项卡。

    此外,请参阅以下说明使用UART实现的文档。 请注意,它不包括专门用于MSP430.4133万的软件配置,但可以轻松移植到该设备。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它工作正常,但我在这个文件hal_board.c中有错误

    BCSCTL1 = CALC1_1MHz; //设置范围
    DCOCTL = CALDCO_1MHz;
    BCSCTL2 &=~(divs_3); // SMCLK = DCO = 1MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否正在使用我链接到的文档中引用的项目? 我在该项目中看不到hal_board.c。 此外,您能否详细说明错误是什么?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此问题是否已解决? 如果很快没有响应,此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan