This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:连接到目标时出错:目标设置(MSP430F427A)与实际目标类型(MSP430F5529)不匹配

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640858/ccs-msp-fet430uif-error-connecting-to-the-target-the-target-setup-msp430f427a-does-not-match-the-actual-target-type-msp430f5529

部件号:MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

在阅读了许多关于此错误的帖子后,我没有得到令人满意的结果。

最后,解决方案非常简单:不可能同时使用一个支架('5529)和MSP-FET430UIF。 如果启动板已连接,则无法识别UIF。 这与项目设置无关,依此类推。

我只想告诉你这一点。

我的系统:Win 7 Prof.,CCS版本6.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christian:

    您可以在项目属性的CCS常规->主菜单->设备部分中更改所需的USB连接。

    此致,
    Ryan