This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6734A:了解DriverLib's主I2C例程

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640964/msp430f6734a-understanding-driverlib-s-master-i2c-routines

部件号:MSP430F6734A

您好,

1)为什么I2C模块的主模式中有超时参数?

bool EUSCI_B_I2C_masterSendMultiByteStartWithTimeout (uint16_t baseAddress,
UINT8_t txData,UINT32_t超时); 

发送数据不是因为数据是主数据,所以不受MSP的控制?

此参数的单位是什么?

2)为什么非主例程检查所传输的数据是否由从属服务器确认? 假设生产中的从属地址错误,而DiriverLib I2C例程的行为是什么?

3) TI能否为我提供一个可靠的I2C例程,该例程使用最新的eUSCI功能,而不会出现任何会增加设计复杂性的中断(在这种情况下,池已足够),以便从EEPROM读取数据。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超时以“轮询状态寄存器的循环迭代”来衡量,因此它不精确。 假设一个循环迭代至少需要七个MCLK周期。

    如果没有ACK,则不会设置TXIFG,并且您将进入超时状态。
    如果不想使用超时,可以改为安装UCNACKIFG的中断处理程序。

    如果未设置UCTXIE等,DriverLib函数不使用中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DriverLib是TI提供的官方外设库。 为什么不检查 UCNACKIFG标志而不是超时? MSP430 I2C模块中是否存在错误?