This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2102:VCC在频率相关Vcc_min和电压输出V_B_it+之间的电压瞬态容差

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636515/msp430g2102-voltage-transient-tolerance-for-vcc-between-frequency-dependent-vcc_min-and-brownout-voltage-v_b_it

部件号:MSP430G2102

MSP430团队您好!

我有一位客户在电压瞬变容差测试期间遇到一些问题。 该应用程序是主微控制器的简单系统监控器。 MSP定期接收来自主中继器的SPI消息,并向主中继器提供200 Hz安全时钟以验证其自身的功能。 MSP上没有外部晶体,它从内部DCO中分离出来。

目前,他们的MSP在某个不确定状态下的电压骤降后恢复。 MSP生成的输出时钟运行正常,但MSP对通过SPI总线发送的消息没有响应,并且WDT在预期超时后未重置MSP。

测试了一种临时解决方法,即在启动时等待DCO稳定的时间稍长,假设MSP内核在电压瞬变后重置,并重新初始化主环路中的所有外围设备。 但仍有人担心他们没有解决问题的根源,因此问题可能会再次出现。  

不断出现的一个问题是,当VCC低于系统频率所需的最低电压(数据表中的图1)和实际掉电重置电压(~1.4V)时,MSP的预期行为是什么? 在电压恢复后,我们是否可以采取任何措施来检测或帮助MSP摆脱这种奇怪的状态?  

此致,

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Munan,

    Vcc =~1.4V和Vcc =1.8V之间的区域是未定义的操作区域。 此部件没有电源电压监控器(SVS),因此MSP430G2102不知道其电源电压是否在有效操作范围内,并且不能保持复位状态。  此外,如下面第二个脚注所述,在VCC >= VCCmin之前,不得修改DCO:

    因此,为DCO的结算添加更长的延迟很可能为VCC提供足够的时间来达到VCCmin。 如果在此之前变更了DCO,则操作不可预测。 此外,他们从什么来源获取200Hz信号?

    此致,  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Munan,

    上述信息是否回答了客户的问题?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,谢谢Caleb!