This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:是否可以使用差分模式将ADC12的所有范围用作正电压?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640705/msp430fr6989-is-it-possible-to-use-all-the-range-as-positive-from-an-adc12-using-the-differential-mode

部件号:MSP430FR6989

您好,感谢您的帮助!

1.情况:

我需要在差分配置中使用ADC,因为我需要读取电路2个引脚之间的电压差。

我知道这种差异永远不会是负的,因为引脚1处的电压总是会大于引脚2,极性永远不会改变。

2.我的麻烦:

当ADC配置为差分模式时,它似乎接受 其范围并分为2部分:负和正。

但如果我的结果永远不会是负面的,这意味着我正在失去决心。

问题:

是否有一些配置可以使用所有ADC范围理解为正数?

谢谢

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sara:

    当ADC配置为差动操作时,它必须考虑负电压差。 如果您确定一个引脚的电压高于另一个引脚,并且两个引脚都是正电压,那么您可以使用两个不同的单端转换,并轻松计算软件中的电压差,以保持尽可能高的分辨率。 希望这有助于解决您的问题!

    此致,

    Matt Calvo