This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:计算RMS电压和电流。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640710/ccs-msp430fr2433-calculate-the-rms-voltage-and-current

部件号:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

支持路径:/工具和软件/帮助查找工具和软件/产品/

您好!

我正在寻找一个图书馆来计算RMS电流和伏尔塔耶,但我找不到任何人。 在哪里可以找到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为有一个,你必须创造一个。

    它还取决于您是有浮点还是固定点。

    从概念上讲,这是相当容易的。

    获取一组代表波形一个完整周期的样本。
    将每个样本摆正
    平均水平
    走平方根。

    当您采集每个样本时,进行平方和求和可能会更快。