请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR5969 线程中讨论的其他部件:SysBIOS, MSP-EXP430FR5969, MSP430FR6989, MSP-EXP430FR6989
工具/软件:TI-RTOS
调试TI-RTOS项目时,它在 矢量54 "__interrupt void ti_SysBIOS_family_MSP4S_Hwi54(void)"处挂起
看起来这是在Task.c中的某个位置发生的,可能是在Task_postInit或Task_SupportProxy_start中发生的。
我正在使用MSP-EXP430FR5969评估板
我正在使用7.3 编辑器工作室版本:0.0.0019万 和tirtos_msp43x2_20_00_06
我有两个可用的TI-RTOS示例“空(最小)项目”和“空项目”
如果有任何帮助,我们将迁移到MSP430FR5969,我可以在MSP430FR6989上运行TI-RTOS,没有任何问题。
谢谢你
-凯文