This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:从LPM模式唤醒

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640423/msp430g2755-wake-up-from-lpm-mode

部件号:MSP430G2755
主题中讨论的其他部件:MSP430F2232

MCU在__bis_sr_register (LPM0_bits + GIE)后进入LPM模式;

获得服务旋转的中断输入,但保持在LPM模式,不继续。

我使用 MSP430F2232检查板载相同的代码,它会按预期唤醒。

我在勘误表上没有找到任何内容。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从LPM0输入和退出时,听起来好像发生了错误。 请参阅 TI资源管理器中的msp430g2x55_ADC10_01.c项目 ,查找与您的实现类似的代码,该代码将进入LPM0,然后在ISR中唤醒CPU一次。 希望此示例代码有助于为您指明解决问题的正确方向!

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Math,
    示例帮助我修复它。
    当我在退出中断之前添加以下内容时,它将从LPM模式恢复。
    __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);

    此致,
    Ofer Merom