请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2633 大家好,
我看了一个关于Captivate Technology的PPT,它说 Captivate Libary包含在ROM中(如BSL)? 但是,我知道,这并不是。
TI的某些人能解释一下吗? 谢谢。
此致,
Seafesse
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我看了一个关于Captivate Technology的PPT,它说 Captivate Libary包含在ROM中(如BSL)? 但是,我知道,这并不是。
TI的某些人能解释一下吗? 谢谢。
此致,
Seafesse
您好,Seafesse,
感谢您学习Captivate技术。 您从哪里获得此幻灯片?
对于基于ROM的Captivate Library,请访问 ROM中的Devices with CaptivateSoftware的技术指南
您好,Wei.Jetim,
我从TI FAE获得了这张幻灯片。
[QUOTE USER="Wei.Jetim Zhao"对于基于ROM的Captivate库,请访问 ROM中的Devices with CaptivateSoftware的技术指南[/QUOT]
是的,我扫描您提供的链接。 它更像是MSP430外设驱动程序库,而不是Captivate触摸库。