This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:处理器到处理器SPI连接

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640162/msp430fr5969-processor-to-processor-spi-connection

部件号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR5969

我正在为我们的开发组布置一个电路板,需要通过SPI连接两个MSP430FR59做。 一个作为主中继器,另一个作为从中继器。 总线上没有其他的主设备或从属设备。 从我所读到的,我认为它就像连接MOSI-MOSI,Miso-miso,CLK-CLK和STE-STE一样简单。 但我也看过其他不同的“意见”。 对STE系列似乎有相当程度的混淆。 是否有人确实做到了这一点,或者确实知道?

谢谢!

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解您遇到的"困惑"是很有用的。

    从属设备必须使用STE,因为这将激活SPI单元。 (我想你可以让STE一直保持活动状态,但这会让一个可怜的巴士市民觉得很糟糕。)

    主中继器需要向从属中继器的STE提供芯片选择,但它不需要是(主中继器的) STE引脚,也不需要使用自动断言(UCSTEM)。 (我从未使用过UCSTEM,因为它只提供单字节事务。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:
    感谢您的回复。 我认为关于仅支持单字节传输的UCSTEM对我们来说非常重要,因为从属设备将以多字节文字发送数据。

    至于困惑... 我看到有关STE行的评论只是输入,而不是输出。 我认为事实证明是错误的。 另外,还对使用STE作为具有多个从属设备的输出进行了评论,这听起来不正确。 在一些地方,回答者似乎误解了问题,也混淆了事情。

    对于我的项目,正确的设置似乎是miso-miso,MOSI-MOSI,CLK-CLK和主GPIO,以连接到从属STE。
    这听起来是否类似于一个MSP主中继器与一个MSP从中继器(使用多字节文字)对话的默认设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这就是想法。 我非常确定"注册级别"示例(来自产品页面的链接)包括SPI主/从对,这可能很有用。

    [未经请求:]在我的世界中,一个电路板的旋转成本为数千美元;一对Launchpad的成本为32美元。 在您相信我(或您在Web上遇到的任何人)之前,请考虑为几个MSP-EXP430FR5969布线,以确保没有任何意外。 不管怎样,您迟早会编写软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好建议。 感谢您的帮助,Bruce。
    射线