This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5528:RTOS的安装

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640027/rtos-msp430f5528-installation-of-rtos

部件号:MSP430F5528
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPMSP430F5529

工具/软件:TI-RTOS

大家好  ,我刚刚安装了CCS 7.3

现在我想为 我的设备安装RTOS。   入门指南( spruhu4e )指导我使用CCS中的应用程序中心。

应用程序中心不包含RTOS,并指示我使用资源管理器(网页)。

当我在资源管理器中找到靠近我的设备的信息时,它将成为一个死端 。我没有看到从这里安装RTOS的过程。

另一件让我担心 的事情是资源管理器只包含MSP-EXP430F5529LP信息。  这不是我的目标设备。

我需要一份说明安装过程的文档,或者至少一些指导。

谢谢你

Roy Nordstrom  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roy,

    TI-RTOS现在包含在TI资源浏览器中。您可以在CCS中或 在http://dev.ti.com上找到TI资源浏览器 。 对于您的设备,我将使用CCS门户。 一旦进入TI资源管理器,请使用以下路径。 TI资源管理器->软件->用于MSP430的TI-RTOS ->开发工具-> MSP-EXP430F5529LP。

    现在您说这款启动板不是您的目标设备,但我看到您调用了MSP430F5528,它与MSP430F5529属于同一个系列。 从TI-RTO示例角度来看,我们将所有启动板作为TI-RTOS当前支持的器件系列的目标器件列出,因为它们通常是测试TI-RTOS的主要方法。 也就是说,用于MSP430F5529系列器件的TI-RTOS独立于启动板。 您可以从包含部分应用程序的示例(如UART示例)或从TI-RTOS中链接的空项目开始。 您可以从此处使用TI-RTOS文档链接,以获取有关如何使用TI-RTOS的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记添加,一旦将示例导入到CCS,您将需要将项目设置更改为您的精确设备(MSP430F5528)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    今年早些时候,我使用RTOS在CCSV6中完成了大量的开发工作。 在项目资源管理器中,如果我双击.cfg文件,将启动一个GUI,使我能够查看项目中的所有RTOS资源并进行更改。 这包括时钟,HWI,信号灯,UART,I2C总线, 和任务。 RTOS工作正常,我喜欢开发环境。

    现在我已经安装了CCOS 7.3 ,我想对它进行配置,以便可以导入我现有的RTOS项目。 另外,我希望使用CCSV6中提供的GUI环境。

    我是否需要首先安装RTOS,以便CCSV7准备就绪?

    是否有描述此过程的文档?

    谢谢你

    Roy Nordstrom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    您可以右键单击.cfg,然后选择Open with (打开方式)->XGConf。 以后任何时候双击该.cfg时,它都将在GUI中打开。 我们将默认值更改为在7.0 (或7.1)中作为文本文件打开。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    因此,如果我将RTOS项目从CCSV6工作区导入到CCSV7工作区中,我应该能够在不安装任何内容的情况下进行清理和构建?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    我要确保您使用的是相同的XDC工具。 查看CCS 6中的内容。 如果CCC7中没有,您可以从以下网址获取: software-dl.ti.com/.../index.html

    托德