This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7791万A:系统频率问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640082/msp430f67791a-system-frequency-issue

部件号:MSP430F6.7791万A

您好,

我已将Fsystem的控制器配置为16MHz,我在XT1上使用32KHz晶体,然后使用FLL比率作为512我生成了Fsystem频率,我已附加了我使用的代码(参考TI站点上提供的示例代码)。 我已将时钟ACLK,MCLK,SMCLK映射到端口引脚  

观察:

首次检查端口针脚时,首先显示  

ACLK = VCC

MCLK = 2.1MHz

 然后,当探头移至其他引脚并返回MCLK和ACLK引脚时,它会将所需输出显示为

ACLK = 32KHz

MCLK = 16 MHz

现在,我在代码中注释了“DO while”循环的故障标志检查,此问题已解决。

我不知道为什么循环会影响所需的响应。

需要您的帮助

此致,

Shweta Shelar

e2e.ti.com/.../Clock.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shweta,您好!

    我想说明一些细节,请你澄清。 请查找我的评论:

    首次检查端口针脚时,首先显示

    [wei]您是否可以在调试模式下运行设备并检查它现在运行的代码的哪一行?  

    问题持续了多久?

    ACLK = VCC

    MCLK = 2.1MHz

    然后,当探头移至其他引脚并返回MCLK和ACLK引脚时,它会将所需输出显示为

    [wei]您转移到了哪些引脚?  

    ACLK = 32KHz

    MCLK = 16 MHz

    现在,我在代码中注释了“DO while”循环的故障标志检查,此问题已解决。

    [wei]您评论了哪个while循环? 我看到代码中有2个while循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wei,

    感谢您的回复

    在调试模式下运行它,在UCS设置完成后放置的断点处会发生这种情况。

    探头被转移到任何其它引脚上(似乎它得到某种类型的触发器)

    重要注意事项是,代码未运行,在UCS设置完成后,代码将在断点处停止。

    DO While循环用于设置SFRIE的故障标志。



    此致,
    Shweta