This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:最大安全GPIO输出电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/637499/msp430f5338-maximum-safe-gpio-output-current

部件号:MSP430F5338

您好,

我正在查看一个设计,我注意到MSP的通用输出中添加了一个离散0.1uF电容器,以缓解系统级ESD问题。 不知道MSP430 IOB的实施细节,如果我从一开始就自己设计了它,我会在电容器前面放置一个串行电阻器,以将峰值驱动电流限制在部件输出能力范围内,例如2mA左右。 GPO被配置为降低驱动器强度,很少使用。 它是一种通用的启用信号,每天可能会切换几次。 由于我迟到了,而且器件即将进入正式的验证阶段,我想知道这是否可能导致MSP430的长期可靠性问题,然后我报告需要在此处添加限流电阻器。 我不想在这方面不必要地引发任何火灾。

信号的上升边缘大约需要20 us才能转换。 边线上最差的斜率发生在前6US左右。 从I=CDV/dt,此时间内的电流为~24mA。 过渡的范围示踪剂如下:

MSP430数据表似乎暗示了在这种情况下19mA附近的IOB电流限制,但我不确定此限制是“实施”还是仅仅是MOSFET通道的限制。

无论如何,我想知道TI是否认为这是长期的可靠性问题? 随着时间的推移,输出驱动器是否会因高瞬时电流而造成损坏?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电流限制是MOSFET设计的结果。

    只要您处于绝对最高评分内,您就会安全。 如果温度过高,您可能会遇到问题,但单引脚输出晶体管中80 mW的峰值,非重复功耗将不会接近该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemensm

    感谢您的快速回复!

    如果出于其他原因必须更改设计,我只建议添加电流限制电阻器作为增强功能。

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    Clemens先前的分析是正确的,其中电流受MCU设计的内部限制。 只要所有组合输出引脚上的总电流不超过+-100 mA,就应该没问题。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ryan!