This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5172:MSP-TS430RSB40

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430RSB40, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639129/ccs-msp430f5172-msp-ts430rsb40

部件号:MSP430F5172
主题中讨论的其他部件:MSP-TS430RSB40MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

需要支持以了解如何在CRO上获得连续模式计时器输出。我也在使用MSP-TS430RSB40开发板和MSP430F5172。

此外,请帮助从该持续信号获取PWM,并与固定电压水平进行比较。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,mangju:

    请参阅MSP430F5172计时器/PWM代码示例: www.ti.com/.../slac452

    也作为MSPWARE的一部分在CCS资源管理器中提供。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇……  

    谢谢Ryan。  

    请您提供有关可变占空比PWM的帮助吗?

    此致

    Manju  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manju

    您需要更改CCR1/CCR2寄存器的值,以改变相应输出引脚的占空比。 MSP430F51x2_ta0_[16/17].c以及几个高分辨率计时器_D示例中对此进行了说明。

    此致,
    Ryan