部件号:MSP-EXP432P401R
工具/软件:TI C/C++编译器
最近我购买了MSP-EXP432P401R (Red Board)。 我正在尝试对启用随机变量的程序进行编码。 我有一个学期的使用MSP-432的经验,但在中没有什么帮助,因为实验室不是很严格。 我只是想用随机变量来模仿人类葡萄糖的快速变化。 这是我从头上开始的一些代码,因为我找不到任何使用此板的代码示例。 只需要一个柠檬,我向你保证我可以制作柠檬水!
主要c
*/
int x_arr[10]={ 7.412万 ,601.8030025亿 ,17.019万 ,551.00175245亿 ,145};//任意值的glucclose数组
内部主(无效)
{
For (I=1;I<14;I++)// For循环从初始数组中随机选择值
{
output=x_arr[i];//输出数组中的值
WDT_A->CTL = WDT_A_CTL_PW | WDT_A_CTL_HOLD;//停止监视程序计时器
}