This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5728:Tida-0.0807万头戴式故障指示器软件-如何检测30-40ms内的电流浪涌

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639228/msp430fr5728-tida-00807-over-head-fault-indicator-software---how-to-detect-the-current-surge-in-30-40ms

部件号:MSP430FR5728
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0807万

您好,

我正在研究故障指示器机会。 我遵循"TIDA-0.0807万 Over Head Fault Indicator"参考设计。

需要检测1.5 -2交流周期中的电流浪涌(di/dt)。 交流电源线为50Hz,因此预计可在30-40ms内检测到浪涌。 这样做是否可行?如果可以,硬件和软件更改的准则是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kien,

    此TI设计不属于MSP430。 我正在努力弄清楚谁拥有这件事,并能回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kien

    很好地知道您正在处理故障指示器机会并参考TIDA-0.0807万。

    30-40毫秒,转换为3-4个半周期(50Hz时),可以进行RMS计算。

      RMS计算可以在半周期的基础上进行, 也可以在滑动的基础上进行,即每次都要使用当前的半周期和上一个半周期来 进行周期RMS计算。 建议的RMS计算方法是真RMS。

    您是否有可以分享的机会的更多详细信息?

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreenivasa,

    我可以通过电子邮件联系您进行进一步讨论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    amit-kg@ti.com

    sreenivasa.km@ti.com

    您好Kien

    好的,请通过邮件发送您的问题,我们可以回答。

    谢谢

    Sreenivasa