This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:了解SD24数据表

Guru**** 2930510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/640044/msp430f6736a-understanding-sd24-datasheet

部件号:MSP430F6736A

表5-35使用内部参考(1337mV到1165mV)将VID表示为+/-910 mV -这是否意味着VIN = 910mV会产生满刻度? 或者,从910mV到VREF的输入是不可用的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好William:

    为了阐明这一点,可以施加到引脚上的最大电压由VI参数定义。 (AVCC-[AVss -1V])。 应用到差动引脚的最大电压范围,以确保全刻度范围为(-Vref/增益)至(+Vref/增益),这由VID,FS定义。 (如注2所示,外部参考的情况略有不同。 它归一为引用的80 %。) VID参数定义输入中特定增益的最大电压差。

    在增益1的示例中,正输入的绝对电压可以是1.2V,但负侧输入不能低于290mV。 理想情况下,您应将范围居中,以便在最大差值的每一侧进行+/-,并选择适当的增益来测量最大差值。

    例如,如果您知道信号的最大差值永远不会超过,但可以达到300mV,那么您可以选择2的增益设置,因为3的增益不能保证您的FSR。