This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-Chronos:将eZ430 Chronos海拔高度设置为0

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638961/ccs-ez430-chronos-setting-ez430-chronos-altitude-to-0

部件号:eZ430-Chronos
主题中讨论的其他部件:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

您好,如何通过按下按钮将Chronos海拔高度设置为零。 例如,当我在长按后进入海拔高度模式时,短按其中一个按钮,它会将海拔高度设置为0并重新开始海拔高度测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ty95,

    请参阅eZ430-Chronos软件包并修改您自己应用的示例。 CC430F6137 C示例也将用于了解I2C通信和按钮中断。 如果遇到任何困难,请发布有关代码的特定问题。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在aliture.c的sx_alitude函数中写入了代码,这样在aliture.c菜单中,按向上按钮将其重新设置为0,然后按星号保存并退出。 但是,退出后,它一直保持在0,但当我再次按*到海拔高度菜单时,它将更新该值,我不明白为什么。

    void sx_alitude (u8线)
    { 		
    UPDATE_PRESSE_TABLE (0,sale.PRESSURE,sales.temperature);
    display.flag.line1_full更新=1;
    	button.all_flags =0;
    
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按*表示海拔高度菜单可能会强制更新传感器,请使用CCS调试器找出代码中出现这种情况的位置,并根据需要进行更改以满足您的应用需求。

    此致,
    Ryan