This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:Windows 7 CCS v7 "MSP430:初始化仿真器时出错:未找到USB FET ("

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-FET, MSPDS, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/638317/ccs-msp-fet-windows-7-ccs-v7-msp430-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件:RF430FRL152HEVMMSPDSRF430FRL152H

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试通过MSP-FETFlash仿真工具连接到RF430FRL152HEVM,但不断收到以下错误消息

"初始化仿真器时出错:
未找到USB FET"

仿真器通过USB电缆连接到Windows 7 PC,其绿色电源指示灯常亮,红色模式指示灯常亮。 该板通过USB从PC供电,并通过JTAG连接器连接到仿真器。 电源指示灯呈绿色稳定亮起,报警灯呈红色闪烁。

在设备管理器中签入时,它显示为  

MSP应用程序UART1 (COM8)

MSP调试接口(COM7)

但在屏幕显示后不久,我收到一条Windows错误消息

"USB设备未识别"

我成功地对它编程一次以使LED闪烁,但我认为幸运的是时间安排比任何事情都要好。

解决问题

-多个USB端口,安装,驱动程序下载和重新启动

已确定仿真器和CCS应兼容。 仿真器序列号以17开头,因此新版本应与CCS 7.0 及更高版本兼容。

-已将所有CCS软件更新至最新版本。

- USB ing PNF文件位于 C:\Windows\Inf中,USBSER.SYS文件位于 C:\Windows\System32\drivers中

如有任何帮助,我们将不胜感激。

此致,

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    此MSP-FET是全新的还是以前使用过? 您是否有任何其他FET工具可供测试? 您是否尝试过其他PC?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我曾尝试使用其他计算机,但不幸的是,仍然没有成功。

    它执行相同的操作,即仿真器在设备管理器中作为出现

    MSP应用程序UART1 (COM8)

    MSP调试接口(COM7)

    然后,系统将关闭,Windows将显示“USB device not recognized”(无法识别USB设备)错误信息。

    我正在考虑再次卸载并尝试使用较早版本的CCS,以防我在最新版本(7.3 .0.0.0019万)中发现错误。 似乎是USB驱动程序问题,但似乎无法解决。 我想可能会丢失一些软件或硬件,但我在USB掉线之前已经成功地对主板进行了几次编程。

     MSP-FET 和电路板是全新的。 很遗憾,我没有任何其他FET工具。 此时是否值得购买第二个MSP-FET和电路板?

    任何帮助或想法都将受到欢迎。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,David,

    我没有收到任何关于MSP-FET和CCS 7.3 的类似问题的消息。 您可以尝试从MSPDS工具页下载USB低级驱动程序,看看这是否有任何区别。 但是,这似乎是硬件问题,在未连接RF430FRL152HEVM的情况下是否发生过此错误?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢Ryan的帮助,我下载了这些驱动程序,但没有任何运气。 但我确实断开了RF430FRL152HEVM的连接,并意识到您知道问题只在插入时才会发生。 我现在可以对电路板进行编程,尽管我必须断开RF430FRL152HEVM的连接,并在每个程序之间拔下/重新插上MSPFET。

    不幸的是,这导致了下一个问题。 我收到一个错误

    "#1.001万链接期间发生错误;未生成"RF430FRL152H_NFC_ONLY_Project.Out

    #1.0099万-D</A> 程序将不能插入可用内存。 对"all_FRAM"区大小0x397进行定位失败。  可用内存范围:

    gmake:***[RF430FRL152H_NFC_only_Project.Out ]错误1

    gmake:由于错误,目标'all'没有重制

    "

    我追溯到了

    "../lnk_rf430frl152h_nf_only.cmd",第93行:错误#1.0099万-D:程序将不适合可用内存。 对"all_FRAM"区大小0x397进行定位失败。  可用内存范围:

     FRAM_CODE  大小:0x300    未使用:0x300    最大孔:0x300  

    "

    据我所知,示例代码试图使用的FRAM大小比可用的要多,这似乎很奇怪。 我想这个示例为项目设置了所有正确的配置设置。 我已仔细检查了常规构建设置,并且显示正确。

    很抱歉,我有这么多问题,这是一个新的开发环境,使用TI主板和示例代码时,我不会遇到任何重大问题。 我以为要花几个小时来测试所有基本功能,但我花了更长的时间。

    此致,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    首先,确保使用的是项目最初使用的CCS编译器版本。 您可以从CCS帮助->安装新软件窗口安装旧的编译器。 您还应该检查“项目属性”中的“优化”选项。 如果上述两个建议都不能解决该问题,那么您可以缩短FRAM空间的数量,以便在命令链接器(.cmd)文件中允许更多的FRAM_CODE,而代价是减少FRAM传感器数据记录空间。

    此致,
    Ryan