This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5325:用于MSP430F5325的AES256源码

Guru**** 2924410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5325, MSP430FR5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639612/ccs-msp430f5325-aes256-sourcecode-for-msp430f5325

部件号:MSP430F5325
主题中讨论的其他部件: MSP430FR5922

工具/软件:Code Composer Studio

我们的MSP430F5325需要AES256源码。 在哪里可以找到此信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:

    MSP430F5325没有AES256硬件模块,因此我假设您正在寻找SW解决方案。 对于SW解决方案,我们没有可用的AES256。 我们确实有可用的AES128 SW解决方案。

    如果您需要适用于AES128的硬件解决方案,我们的一些MSP430F67xx器件具有此模块。

    如果您需要AES256的硬件模块,我们的MSP430FR5xxx和MSP430FR6xxx器件中的某些模块可将此模块剃除。 事实上,MSP430FR5922与MSP430F5325是非常相似的器件。 需要MSP430F5325的哪些特定功能? 借助这些知识,我可以帮助您选择具有这些功能的MSP430以及HW AES256模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的快速反馈。 我们已经在MSP430F5325中使用AES128源代码(SW解决方案)。 我们正在POS终端内使用此MSP。 现在,我们必须对具有更高安全级别的POS终端执行新的审批。 原因是我们想用AES256解决方案更新(软件更新)我们的POS终端(不能将另一MSP与AES256 HW解决方案配合使用;不能修改已在现场多年的POS终端的硬件)。

    您是否有任何想法可以从哪里获得此类AES256源码?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要用于MSP430F5325的AES256源代码(无法切换到另一个MSP)!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Markus:

    遗憾的是,TI目前没有用于MSP430的AES256 SW解决方案。 我们确实知道一些第三方安全专家可能会提供这些信息。请查看以下第三方以了解更多信息。

    沃尔夫斯尔

    mbedtls

    OpenSSL

    CryptoExperts

    印第安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:
    感谢您的快速反馈。 现在很清楚:我们必须查找AES256的第三方源代码。
    谢谢