This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989微控制器开始快速运行

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, ENERGIA, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/636894/msp430fr6989-msp430fr6989-microcontrollers-getting-bricked

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部件:MSP-FETENERGIAUNIFLAASH

您好,

我从过去的4个月开始使用设置,突然就停止了编码。 此后,又有两个微控制器出现了故障。 最后一个问题甚至没有得到太多的利用。 有人知道这可能是什么原因吗?  

我正在使用MSP-FET + Energia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aditi:

    您的系统设置或固件最近是否有任何更改可以解释此问题? 您使用的是LaunchPad,目标板,EVM还是定制PCB? 当您说MCU被欺骗时,您是指FET工具无法识别它们,还是在下载固件后它们无法正常工作? 您是否在Energia内部收到任何错误消息,并且是否尝试使用不同的IDE (如CCS或FET-Pro430)与设备通信?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    非常抱歉回复太晚了。

    以下是您的问题的答案:

    您的系统设置或固件最近是否有任何更改可以解释此问题?

    否。最近没有变化

    您使用的是LaunchPad,目标板,EVM还是定制PCB?  

    在3块板中,2块是定制PCB,1块是LaunchPad

    当您说MCU被欺骗时,您是指FET工具无法识别它们,还是在下载固件后它们无法正常工作?

    FET工具无法识别它们

     您是否在Energia内部收到任何错误消息 ,并且是否尝试使用不同的IDE (如CCS或FET-Pro430)与设备通信?

    是的。 我是Energia中的以下错误消息:

    "连接到目标时出错:未知设备"

    否。我尚未尝试使用任何其它IDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aditi:

    您的代码是否尝试通过位于0xFF80-0xFF83的签名锁定JTAG或执行任何其他可能锁定设备的FRAM操作? MSP-FET是否使用4线JTAG或SBW与定制PCB通信? 是否填充了正确的去耦电容? LaunchPad硬件是否有任何更改? 您的操作系统和Energia版本是什么? 我还建议尝试其他IDE

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    以下是您的问题的答案:

    您的代码是否尝试通过位于0xFF80-0xFF83的签名锁定JTAG或执行任何其他可能锁定设备的FRAM操作?

     MSP-FET 是否使用4线JTAG或SBW与定制PCB通信?  

    SBW通信

    是否填充了正确的去耦电容?

    我意识到我没有使用去耦电容器。  

    LaunchPad硬件是否有任何更改?

    我使用MSP-FET对启动板进行编码,而不是内置模块。 即使是从跳线J101到UC的连接也不包含去耦电容器。  

    您的操作系统和 Energia 版本是什么?  

    操作系统:Windows 10;Energia版本:1.6。10E18

    我曾尝试使用TI云工具中的UniFlash来执行批量擦除,在电路板被晃过之后。 但是,即使在该平台上也未检测到该设备。

    那么,没有去耦电容器会造成这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Aditi,

    C4到C8都是LaunchPad上的去耦电容器。 使用《硬件工具用户指南》(SLAU278)中的图2-3作为参考,在连接MSP-FET之前,确保所有J101跳线均已卸载:JTAG引脚1至SBWTDIO,2至3V3,7至SBWTCK,9至GND。 性能与您的定制PCB类似,包括数据表的5.3 和7.1 第1节中推荐的去耦电容器。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    这些去耦电容器也存在于自定义板上。  

    还有其他可能性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Aditi,可能是您的SBW连接不正确,或者FET工具与目标之间的迹线长度过长。

    此致,
    Ryan