This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:如何将MSP-EXP430F5529LP的波特率更改为高于11.52万?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639911/msp-exp430f5529lp-how-to-change-the-baudrate-of-msp-exp430f5529lp-to-higher-than-115200

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件: Energia

您好,  

我正在使用Energia对MSP-EXP430F5529LP进行编程,以便从加速计ADXL335读取数据。 每当我将波特率提高到11.52万以上时,它就会读取垃圾值。 如何将波特率提高到25万?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果对于PC/目标设备(5529)使用UART连接,则它受EZ-FET Lite CDC/UART桥接软件实施的限制。 不支持高/非标准波特率值。

    板载目标器件(5529)也可以在无限速度(高达1 MByte/sec)下使用直接CDC连接(开放源代码TI USB堆栈,CDC示例),而不使用EZ-FET Lite。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我是编程新手。 “板载目标器件(5529)”的含义是什么,它还可以在无限速度(最高1 MByte/sec)上使用直接CDC连接(开放源代码TI USB Stack,CDC示例),而不使用EZ-FET Lite。 '?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在这里...

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_USB_Developers_Package/latest/index_FDS.html

    但我不知道这在Energia是不是可以实现的,也不知道如何实现。 如果Energia中已存在某个版本的CDC堆栈。