This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:用于预付计量的STS协议库

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639072/msp430f6779-sts-protocol-library-for-prepaid-metering

部件号:MSP430F6779

大家好,

我的一个客户正在使用预付费仪表并正在寻找MSP430F67xx上的STS库支持。 请告知我们如何支持此要求?

此致,

Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    您能否解释"STS库"标准的用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wei,
    STS表示标准传输规格。 您可以通过以下链接获取详细信息:
    http://www.sts.org.za

    此致,
    Vikas Chola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    我访问了这个网站,但找不到规格文档,似乎必须使用现有帐户登录。 请您帮忙获取规格并回复我。 或者,您能否给我介绍一下该标准,让我理解它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    2天没有收到您的意见。 您检查了我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wei,
    我没有规格。 它已通过IEC订购,因为STS标准已由IEC发布为国际标准。

    IEC 6.2055万-41:电计量-支付系统-第41部分:标准传输规范(STS)-单向令牌载波系统的应用层协议

    IEC 6.2055万-51:电计量-支付系统-第51部分:标准传输规范(STS)-单向数字和磁卡令牌载体的物理层协议

    此致,
    Vikas Chola