This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:LEA CCS生成错误(使用DSPLIB GUI's输出文件)

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/639245/ccs-msp430fr5994-lea-ccs-build-error-using-dsplib-gui-s-output-file

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio


您好,

我对以下材料有疑问。
--低能量加速器(LEA)常见问题(FAQ)
>12如何将我从DSPLIB GUI生成的系数应用到我的代码?

我将DSPLIB GUI生成的文件组合到filter_ex1_fy_Q15项目中,
但会发生构建错误。


请告诉我如何解决这个问题。

此致,
索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sopatopa

    这看起来像是生成过滤器系数数组时可能出现的错误。 "MSP_FIR_Q15_COeffs"数据类型不是在DSPLIB中定义的有效数据类型。 而应使用"_Q15"数据类型。 请告诉我这对您是否有效,并感谢您将此问题提请我们注意。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    感谢您的回复。
    我确认构建成功。 (对q_15的更正)

    此致,
    索帕托帕